This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:需要更多热性能数据

Guru**** 2868460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589091/sn65lvds100-need-more-thermal-data

器件型号: SN65LVDS100

sn65lvds100dgk 的最新数据表将温度限值列为–40°C 至+85°C 环境温度限值。 对于上限、您是否可以提供允许的最高性能结温?  此外、我还需要 θ JC、以便计算结温。

 

非常感谢

Patrick Loney

Northrop Grumman

410-765-2734

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    对于 θ JC、THETAJC 顶部为 56.4、THETAJC 底部不适用、ThetaJB 为 83.6。

    使用这些值以及本文档中的公式基于您使用的电源的最大结温: https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf?ts = 1756399387279

    最大结温额定值为 150°C。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan