This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:EEPROM 地址要求

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584321/tusb4041i-the-requirement-of-eeprom-address

器件型号: TUSB4041I

尊敬的团队:

TUSB4041I 是否需要外部 EEPROM? 是否只能访问带有 5Xh 的 E2PROM 启动?  image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    无需外部 EEPROM。 仅当需要更改 TUSB4041I 的默认设置时、才需要更改此设置。

    如果要使用 EEPROM、则 EEPROM 的地址 00h 需要为 55h、是。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、  

    如果 USB 集线器 4041I 必须使用外部 E2PROM、则该位置的 E2PROM 地址需要为 1010000b。 我可以询问是否可以修改此地址吗? 换言之、除了地址 10000b 之外、其他制造商的 E2PROM 能否顺利访问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    EEPROM 必须是该地址、是。 TUSB4041I 将只从该地址读取。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复、  

    对于 TUSB4041i、需要帮助确认以下两个问题:


    1:数据表提到、部分寄存器位于 TUSB4041i 的一次性可编程 ROM 中。
    开发板上 TUSB4041I 的默认寄存器配置在所有 TUSB4041I 中都相同? 如果在开发板上验证了功能、 我们稍后收到的器件也应该可以正常工作、对吧?

    2:reg_07h 设置是否可以分离下游接口。

    我们的下游接口之一连接到 MCU、无法断开。 它是否需要特殊设置? 如果未设置、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    是的、EVM 上使用的 TUSB4041I 应该与 TI.com 上销售的器件相同。 它们应具有完全相同的功能。

    [引述 userid=“529730" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584321/tusb4041i-the-requirement-of-eeprom-address/6118557

    2:reg_07h 设置是否可以分离下游接口。

    我们的下游接口之一连接到 MCU、无法断开。 它是否需要特殊设置? 如果未设置、会发生什么情况?

    [/报价]

    为此、您需要进入寄存器 0x07 并将位 7 设置为 1、以更改这些设置。 然后、寄存器 0x07 的位 3 可用于将端口 4 设置为可移除或不可移除。

    虽然如果不设置这不会影响端口的功能、但为了安全起见、我仍建议这样做。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!  

    是否可以通过 OTP 设置配置? p 发货时根据客户的文件对相应的寄存器配置进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    是否可以通过 OTP 设置配置? p 在发货时根据客户的文件对相应的寄存器配置进行编程?

    该配置可以通过 EEPROM 完成、但不能通过 OTP 完成。 要为器件创建新的 OTP、需要 有足够强大的商业案例来在生产时针对具体的该客户执行此操作、并且这将由 BU 处理。

    谢谢、

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan