This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:TUSB211ARWBR 仿真模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A, TUSB216, TUSB213, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588726/tusb211a-tusb211arwbr-simulation-model

器件型号: TUSB211A
Thread 中讨论的其他器件: TUSB216TUSB213TUSB212

团队、

您能帮助提供 TUSB211ARWBR 仿真模型吗? 在 TI.com 上找不到。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    我们有一个适用于 TUSB212/TUSB213 的 HSPICE 模型和一个适用于 TUSB216 的 Spectre 模型。 这两个接口应该与 TUSB211A 非常相似、因此如果可以使用、我可以将它们发送过来。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan