This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:复制 1 个 RX 端口

Guru**** 2930970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599402/ds90ub960-q1-replicate-1-rx-port

部件号: DS90UB960-Q1

您好、

960 有 4 个摄像头输入。 我们需要将所有 4 个都在 TX0 上输出、其中 1 个在 TX1 上输出。 这是否可以通过复制实现、或者复制要求两个 TX 端口上的输出相同?

谢谢、

Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie、

    UB960 不支持这种复制。 理想的解决方案是在两个 TX 端口上复制所有 4 个、SoC 将获取所需的 RX 端口数据(基于 VC ID)、只保留其余的数据。
    否则、您可能希望使用 9702 并使用专用转发