This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243:支持 RS –485

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431, TRS3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598673/trs3243-support-rs-485

器件型号: TRS3243
主题中讨论的其他器件: THVD4431THVD4411

你(们)好  

您能帮您推荐一款可以同时支持 RS RS-485 的收发器 IC、以用于衍生模型。 理想情况下、元件尺寸应类似于 TI TRS3243EIRHB 引脚对引脚设计。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    您是否需要 THVD4431 等多协议器件、但同时支持 RS232 和 RS485 模式?

    如果是这样、我们的产品系列中没有这样的器件。 我们的多协议器件一次仅支持一种模式。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobby

    只需要 RS485 功能、但需要与 TRS3243 P2P 产品兼容。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    我们的 RS485 器件都不与 RS232 器件引脚对引脚连接。

    您能否将 TRS3243 替换为其中一款多协议器件? (THVD4,411,44244214431A)

    - Bobby