This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:V3Link 和 FPD-Link III SER/DES 器件之间的交叉兼容性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, DS90UB954-Q1, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600699/tdes954-cross-compatibility-between-v3link-and-fpd-link-iii-ser-des-devices

部件号: TDES954
Thread 中讨论的其他器件: TSER953DS90UB954-Q1

您好、 我最近使用运行了一个测试 TSER953 串行器连接到 A DS90UB954-Q1 通信似乎正常工作、而没有任何明显问题。

这给我提出了几个问题:

  • V3Link FPD-Link III 在物理/链路级别完全兼容或可互换的协议?

  • 是否支持(或至少被视为安全)使用混合组合(如) TSER953 + DS90UB954-Q1 还是相反?

  • 混合使用汽车级 SER/DES 器件时、应考虑哪些潜在限制 ( DS90UB953/954-Q1 ) 与工业 设备 ( TSER953 / TDES954 )?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    V3Link 和 FPD-Link 器件在协议级别兼容、因此它们能够相互链接。 但我们不建议混合使用 V3Link 和 FPD-Link。 原因是 V3Link 不符合汽车标准、仅具有–20°C 至+85°C 的额定环境温度。 FPD-Link 产品线符合 AEC-Q100 汽车标准、额定温度范围为–40°C 至+105°C。 汽车器件通常还在高速通道上具有更严格的插入损耗和回波损耗限制、因为我们主要根据数据表中定义的最坏情况运行条件对器件进行评级。

    此致、

    Justin Phan