This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A 快速+模式和下降时间

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600233/tca9617a-tca9617a-fast-plus-mode-and-fall-time

部件号: TCA9617A

嗨,对于具有快速+模式的 TCA9617A 器件,我在该器件输入端的 SCL 和 SDA 的 0.5 纳秒和 1.2 纳秒读取 TF。 我将此器件用作源 (1.8V) 和 EEPROM (3.3V) 之间的电平转换器。 此下降时间是否被视为超出该器件的规格? 如果总线中的其他器件也支持 I2C 快速+模式、该怎么办? 我指的是 UM10204 文档脚注 8 中的第 47 页、其中指出 MIN TF 适用于向后兼容模式。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laleh:

    与 I2C 标准相比、上升/下降时间更短、可以观察到下冲/过冲、但我预计这不会导致 I2C 通信错误(请另行确认)。 如果仍然需要、您可以使用阻尼电阻器帮助将压摆率降低到最小/最大限值内。  

    此致、

    插孔