This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:Linux 系统、TUSB7340 无法枚举 USB 2.0 器件

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599915/tusb7340-linux-system-tusb7340-unable-to-enumerate-usb-2-0-device

器件型号: TUSB7340

尊敬的员工:

我们在设计中使用 TUSB7340、操作系统是 Linux 6.1.112。

此外、可以使用命令“lspci “来识别“TUSB7340"和“和“vender:TI“。

但是、插入 USB 2.0 设备时、返回如下错误:

root@Ubuntu:~# [ 1066.580657] USB 1-1: 设备 描述符 读取/64、 错误–71.  
[1066.884662]  USB 1-1: 设备 描述符 读取/64, 错误 –71
[1067.384665]  USB 1-1: 设备 描述符 读取/64、 错误 –71
[1067.688791]  USB 1-1: 设备 描述符 读取/64、 错误 –71
[1068.692644]  USB 1-1: 设备 不 接受 地址 8、 错误 –71
[1069.304651]  USB 1-1: 设备 不 接受 地址 9、 错误 –71
[ 1069.304734] USB USB1-port1: 无法  枚举 USB 设备

}

您能帮助我们查看 SCH 并提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用“lspci"来“来阅读有关 TUSB7340 的基本信息、因此这意味着我们的电路板“上电顺序“可以满足 要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PCIE_TX 上需要交流电容器、而不是 PCIE_RX 上需要交流电容器

    我更担心 Linux 上的 xHCI 驱动程序、您是否尝试过其他 Linux 版本。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的重播

    1. 在 PCIE_TX 上添加交流电容器并上拉 Aux_Det (A52) 后、幸运的是它可以对 USB 2.0 磁盘进行重新编程。

    2.但当我尝试使用 USB 2.0 相机时,同样的错误发生在“无法  枚举 USB 设备“

    3. 尚未尝试其他 Linux 版本,您以前是否使用过推荐版本?

    在下面我会尝试替换晶体--> 48MHz 并添加共模扼流圈,除了 Linux 版本,你有任何其他想法

    好极了

    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       USB 2.0 摄像头是 HS 还是 FS?

      对于较新版本的 Linux、效果更好。

    此致

    Brian