This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:原理图检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597065/tdes954-schematic-check

部件号: TDES954
主题中讨论的其他器件: DS90UB954-Q1

尊敬的先生:

客户拥有基于 i.MX8M Plus 的平台、对于行业 4.0 IoT 网关应用、我们使用 TDES594 解串器和平台 MIPI 接口、可以帮助查看下面的当前原理图、并告诉我们是否有任何问题或需要更改?  

我们使用 DS90UB954-Q1 EVM 用户指南作为设计的参考。

感谢您的支持并向您学习。

AR8MP01_TDES954RGZR_Deserial_sch (1).pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您在此处分享原理图。 我将回顾并计划在一周内提供反馈。  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    请参阅随附的审核。 我建议在作出这些更改后再作检讨。  

    e2e.ti.com/.../AR8MP01_5F00_TDES954RGZR_5F00_Deserializer_5F00_SCH_5F00_Review.pdf

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    感谢您的大力支持、我可以问您一个问题吗?

    如下图所示、对于 RIN0_M/P 引脚、是否需要交流耦合电容器? 因为我们在 U28 位置使用 USB-C 多路复用器 IC。

    目前、我们使用 0 欧姆电阻器替代产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    是的、在 USB 连接之前需要一个去耦电容器。 建议将电容器放置在靠近解串器侧的位置。  

    此致、

    Zoe