This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:eMMC 闪存支持:AM62L 上的.WIC 映像

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593658/am62l-emmc-flash-support-for-wic-image-on-am62l

器件型号: AM62L

您好的团队、

我想确认.wic AM62L 的最新 SDK 是否支持将 Yocto 生成的映像直接刷写到 eMMC。
如果是、您能否分享.wic将文件编程到 eMMC 的建议过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅以下指南:

    software-dl.ti.com/.../How_to_mmcsd_boot_emmc_uda.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    以下 文档介绍了如何通过从 SD 卡引导并运行以下命令来刷写 eMMC:

    dd if=tisdk-base-image-<soc>-evm.rootfs.wic of=/dev/mmcblk0

    但它需要首先从 SD 卡引导。

    我想.wic 改用 DFU 将相同的映像直接刷写到板载 eMMC。
    使用 DFU 及.wic映像刷写 eMMC 是否有官方程序或建议的工作流程?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有使用 DFU 通过.wic映像刷写 eMMC 的官方程序或建议的工作流程?

    它如以下响应所示:

    e2e.ti.com/.../5576209

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    AM62L 是否支持使用 DFU 直接刷写 eMMC UDA(与 AM62x 示例类似)、Weather AM62L 具有 eMMC UDA?

    我尝试了该答复中提到的步骤  

    这些是打印件:

    dfu-util -a wic -D tisdk-xxxxxxxxxxxxxx1gbrootfs.wic  
    dfu-util 0.10

    版权所有 2005-2009 Weston Schmidt、Harald Welte 和 OpenMoko Inc.
    版权所有 2010-2020 Tormod Volden 和 Stefan Schmidt
    此程序是免费软件、完全没有保修
    请向 sourceforge.net/.../报告错误

    dfu-util:警告:DFU 后缀签名无效
    dfu-util:未来的 dfu-util 版本中将需要有效的 DFU 后缀!!!
    dfu-util:无法打开 DFU 设备 0451:6165
    dfu-util:没有支持 DFU 的 USB 器件可用



    • 在尝试写入.wic映像之前、是否必须在 eMMC 上刷写具有 DFU 支持的 U-Boot?

    • AM62L 是否需要特定的 DFU 分区名称、接口或引导加载程序配置、以便通过 USB DFU 公开 eMMC UDA?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在尝试写入.wic映像之前、是否必须在 eMMC 上已刷写具有 DFU 支持的 U-Boot?

    您是否通过 DFU 引导 A53 U-Boot 并运行命令以公开 DFU 接口(如我共享的另一个线程中所示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天气此步骤适用于原始分区或 Rootfs ?

    AM62Lx 是否支持此功能?


    是的,我已经引导 U-boot 与 DFU 然后按照提到的步骤,  

    e2e.ti.com/.../emmcboot.log

    首先用 tisdk-tiny-image wic 刷写、上面的日志是输出  

    在 uboot 之后、输入到 GRUB、u 可以检查日志  
    ==========
    当我尝试刷写下面的 tisdk-default-image.wic(大小约为 10Gb)时、日志没有完全刷写  




    请问输出背后的原因是什么?
    建议我们进行任何更改、或发送日志以完成步骤、使用.wic 文件刷写和引导 am62lx


    此致、  

    J S Ninad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想您能够成功地将 WIC 映像刷写到 eMMC、从以下线程可以推断出、因此我将关闭这个线程。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596268/am62l-emmc-booting-issue-through-wic-file/6151598

    如果需要与此主题相关的任何进一步说明、请随时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否分享从 A53 U-Boot 运行的以下命令的输出

    => mmc dev 0
    => mmc info

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



     对于默认映像.wic、容量是否是不能完全闪烁的问题?

    这是一种情况,但  

    即使在成功刷新微型映像后.wic 文件 板没有启动,我以前共享了日志.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     在默认映像.wic 的情况下、容量是否完全闪烁?

    是的、确实如此。

    即使在成功刷新微型映像后。wic 文件 板无法启动,我之前共享了日志。[/报价]

    请继续对另一个主题进行讨论。

    我将关闭此主题、因为定制电路板上的 eMMC 器件只有 8GB、因此无法刷写默认的 WIC 映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使用此方法刷写根文件系统、并且在刷写.wic 映像(微型映像)时、正确创建了 eMMC 用户分区(例如 mmcblk0p0/P1)、鉴于 AM62L 上 eMMC 引导似乎仅发生在 mmcblk0boot0/1 上、因此系统无法启动、我想了解有关正确刷写和引导过程的指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要从 WIC 映像创建的分区引导 U-Boot 二进制文件、需要使用 eMMC UDA FS 引导模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎已为最新查询创建了单独的线程。 请继续讨论新主题。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600130/am62l-emmc-boot-issue

    我正在关闭这一个!!