This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:VIN=VDDIO=1.8V 时的眼图波形

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599930/lmh0324-eye-waveform-in-vin-vddio-1-8v

器件型号: LMH0324

您好:

我们的客户有一个问题、需要在 VIN=VDDIO=1.8V 时提供 LMH0324 眼图波形图。 尽管数据表显示的是 VIN=VDDIO=2.5V 的情况、但他需要知道 VIN=VDDIO=1.8V 的条件。

是否可以将 VIN=VDDIO=1.8V 条件的眼图波形作为他的设计参考。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:  

    在 1.8V 下眼图将是相同的、因为在 1.8V 与 2.5V 下器件功能是相同的。 唯一的区别是器件的功耗。  

    此致、
    j