This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS95-DGGREP EP:SN65LVDS95DGGREP 的信息

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599329/sn65lvds95-ep-information-for-sn65lvds95dggrep

器件型号:EP

尊敬的 Texas Instruments 技术支持团队:

我们希望获得有关我们当前项目的一些信息。
请在下面查找组件详细信息:

制造商 编号:SN65LVDS95DGGREP
请提供:
1.工作电流范围(或最大输出电流)?
2.θ JC(结至外壳)或 θ JB(结至电路板)?
3.最高额定结温?

感谢您的支持。

此致、Eunchae Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eunchae:

    我们没有为此器件指定这些值。 我们在数据表的第 4 页上提供了一个表格(见下文)、其中显示了器件可作为环境温度函数处理的最大功率耗散。 对于给定的电源电压、您可以 根据 该表反算出最大输出电流。  降额因子是 θ JA(结至环境)的反函数

    此致、

    马特