This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVRA4-SEP:工作电流范围

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599409/sn55lvra4-sep-operating-current-range

器件型号: SN55LVRA4-SEP

尊敬的专家:

您能否提供工作电流范围(或最大输出电流)?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我们没有此器件的最大输出电流规格、但符合 VOH 和 VOL 标准的建议输出电流为 4mA。  

    此致、

    马特