This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297RTVT 原理图验证

Guru**** 2682705 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592058/lmh1297-lmh1297rtvt-schematics-verification

部件号: LMH1297

尊敬的团队:

我在我的设计中使用 LMH1297RTVT、请求您验证所附的原理图。
我还会要求您检查 IC 的寻址。
设置为 12Gbps 的默认设置是否正确?
此外、您能解释一下输入侧和输出侧的电流消耗是多少?

此致、
Irfan

DESIGN6.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    对于这两种器件、我建议选择不驱动未使用输出的输出控制。  

    地址看起来不错。  

    这些设置适用于 12G。  

    请参阅下表、了解器件的电流消耗:


    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    SDI 锁定信号的 I/O 电平是多少?

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    LOCK_N 信号将为 VDD 或 0V。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    您能否说明 SDI_IO+/-和 SDI_OUT+/- 是单端 75E 信号?
    根据我分享用于审阅的原理图、一个输出连接到连接器、另一个输出通过电容器和 75E 电阻器接地。 因此、两者都应视为 75E 阻抗、并作为组或单独布线、或者必须遵循任何指南。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    在您的设计中、它们都使用 BNC 连接器。 因此、它们都应该是 75 欧姆单端阻抗。  
    有关布局的详细信息、请参阅数据表的第 11 节、因为其中讨论了 BNC 连接以及 SDI_IO 和 SDI_OUT 布线的指南。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    SDI_IO+的路由阻抗为 75E、那么 SDI_IO-  呢?
    与 SDI_OUT-相同  ?

    在上面突出显示的信号中、是否也会是 75E?
    下面是我们的路由方式的图。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    您的理解是正确的。 您还可以参考用户指南中的 LMH1297EVM 布局。

    此致、

    j