This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:脉冲 J0C-0006NL RJ45 连接器是否适用于 DP83869HM PHY?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598838/dp83869hm-is-pulse-j0c-0006nl-rj45-connector-suitable-for-dp83869hm-phy

器件型号: DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869DP83826AEVM

您好:
我将使用设计电路板  DP83869 以太网 PHY 。 PHY 需要一个具有集成磁性元件的 RJ45 连接器。

我考虑使用以下 RJ45 器件 脉冲 J0C-0006NL  

我的问题:

  1. 此连接器是否与 DP83869 完全兼容?
  2. 此 PHY 是否有任何推荐的替代方案或参考设计?  

此致、

Rubigaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubigaa:

    这种磁性元件的共模抑制比我们推荐的 1 –50MHz(–30 比–20dB) 更高。 我们通常建议使用分立式磁性元件 HX5008NL。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    GLPLX-SMT-188S7-QQ-Y/G 该 RJ45 连接器符合电气标准、我们只要求 4 通道、因此可以端接其余 4 通道并使用此器件。  

    如果是、您能否告诉我们终止该 4 通道的方法

    此致、

    Rubigaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubigaa:

    我似乎找不到具有完整规格的数据表。 如果你能附上,那将是伟大的,所以我可以在我的最后核实

    此外、1G 以太网需要 8 个端口(4 个差分对)进行通信。 您是否计划将此 PHY 用于 1G 传输?

    要端接未使用的端口、您可以参考我们的 100M EVM 设计、特别是 DP83826AEVM。 在这些 EVM 中、我们直接端接至 EGND。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    是的、我们计划使用此 PHY 进行 10/100Mbps 传输

    我正在共享 GLPLX-SMT-188S7-QQ-Y/G  其中包含规格链接、可供您参考  

    Layout1 

    此致、

    Rubigaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubigaa:

    这看起来很好。 还可以将未使用的 端口端接至 EGND。

    此致、

    j