This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:控制协议

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599933/lmh0324-control-protocol

器件型号: LMH0324

您好:

我们的客户对 VIN=VDDIO=1.8V 用例中的 LMH0324 控制或访问寄存器有疑问。

据他了解、只有 SPI Si 能够在 VIN=VDDIO=1.8V 时支持、而 SPI 和 SMBus 能够在 VIN=VDDIO=2.5V 时支持。

如果他的理解正确、请提出建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对 LMH0324 SPI 和 SMBus 电压的理解是正确的。

    谢谢

    David