This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:功能安全数据

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598555/tcan3413-functinal-safety-data

器件型号: TCAN3413

您好的团队、

我正在研究被评为功能安全型的 TCAN3413、但我找不到有关 FMD 或引脚 FMA 的任何信息。
这些数据是否可在某处获得?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimba:

    请使用 TCAN340x-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 作为参考、改用相同的引脚。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    感谢您的帮助。

    如果您能澄清另外一点、我将不胜感激:
    在参考《‑TCAN340x-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA》文档中与 TCAN3413 配合使用时、我们是否应该理解:

    TCAN3413 的时基故障率和 FMD 值与 TCAN340x-Q1‑系列的时基故障率和 FMD 值相同、

    TCAN340x-Q1‑Q1 数据仅用作最接近的可用参考、TCAN3413 的实际时基故障/ FMD 值可能不同?

    此致、

    Kimba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimba:

    2、谢谢。

    此致、

    Michael。