This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320 — 是否只能通过 PCIe 对外部配置 EEPROM 进行编程、或者是否需要单独的 I2C 访问接头?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600097/tusb7320-tusb7320--can-external-configuration-eeprom-be-programmed-only-via-pcie-or-is-separate-i2c-access-header-required

部件号: TUSB7320

TI 团队大家好、

我正在设计一个使用 TUSB7320 PCIe 转 USB3 主机控制器和外部串行 EEPROM 进行配置的定制电路板。

在功能方框图中、TUSB7320 显示为通过 I2C 接口访问外部 EEPROM、而主机只能通过 PCIe 看到器件。 我有一个关于如何规划电路内编程的问题:

  1. 是否有任何受支持的方法或 TI 工具可以完全从 PCIe 端(即通过 PCIe 从主机 PC)对外部配置 EEPROM 进行编程或更新、而无需在 EEPROM I2C 引脚上添加单独的接头或外部编程器?

  2. 如果不支持仅 PCIe 编程、TI 是否建议将 EEPROM 的 I2C 引脚引出至接头或测试焊盘以进行外部编程、并且是否有任何特定布局或保护指南可以这样做?