This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:3A 输出配置

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB320LAI, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593232/tusb320lai-3a-output-configuration

器件型号: TUSB320LAI
Thread 中讨论的其他器件: TUSB321、TUSB321AI

尊敬的团队:  

我想问:  

作为供电方、TUSB320LAI 是否需要 I2C 来配置 3A 电源输出? 还有其他方法吗? 例如、在某些引脚上使用上拉或下拉、或通过 OTP 将其固定在芯片内部。

 

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    是的、需要 I2C 才能在 CC 线路上启用 3A 广播。  

    TUSB321 允许通过 GPIO 设置此设置、但是、我建议改为查看此器件。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的反馈、 TUSB320LAI 是否与 TUSB321 相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    TUSB320LAI 和 TUSB321AI 不是引脚对引脚兼容、但功能非常相似。 主要区别在于 TUSB321AI 不支持 I2C、但支持通过 GPIO 选择 CURRENT_MODE、还支持通过 DIR 指示 Type-C 电缆的方向。

    如果客户需要 I2C、我推荐使用 TUSB320LAI。 如果他们想使用 GPIO、我推荐 TUSB321AI。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的快速答复。 客户的问题基于  TUSB320LAI、但您的答案基于 TUSB321 和 TUSB321AI。 是否参考 TUSB320LAI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    对于 TUSB320LAI、客户将需要使用 I2C 来配置 CC 引脚以实现 3A 广播。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,感谢您的支持瑞安!