This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:BU90RT102 的替代产品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598630/ds90c385a-replacement-for-the-bu90rt102

器件型号: DS90C385A

您好、

我正在寻找 BU90RT102 的替代产品。  我认为 DS90C385A 是合适的、但我想知道您能否告诉我一款性能相似的产品、例如分布函数、70 位宽度和 130MHz。

https://www.datasheet.live/pdfviewer?url=https%3A%2F%2Fpdf.datasheet.live%2F4933c480%2Frohm.com%2FBU90RT102-E2.pdf

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    对于“分配功能“、您要将单通道 LVDS 转换为双通道 LVDS 输出吗?  


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram-san:

    是的。  图像如下所示。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

     DS90C385A 将 LVCMOS/RGB 转换为 LVDS、因此不适合用于此目的。 我将寻找一个替代器件、它可以分离信号并返回给您。

     需要多少个 LVDS 数据和时钟通道? 您能否从输入/输出接口进行检查?  例如、DS90C385A 具有 4 条通道数据和 1 条时钟通道。

    此致、
    Ikram