This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:S 参数定义

Guru**** 2928310 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599079/tpd4e02b04-q1-s-parameter-definition

器件型号: TPD4E02B04-Q1

尊敬的 TI 专家:

TPD4E02B04-Q1 简介、

请问我们在 TI.com 上提供的 S 参数模型是否也能够反映–40oC~+85oC 温度范围内 TA 的性能?

谢谢你。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    S 参数模型仅在室温下进行。 应该有一种方法可以使用 s2p 文件在 ADS 中的不同温度下进行仿真。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenzie:

    在这种情况下... 我们是否有 TPD4E02B04-Q1 的 S2P 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    此设备有一个 S4P 文件。 该文件附在下面。  

    此致、

    McKenzie

    e2e.ti.com/.../TPD4E02B04DQA.S4P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenzie:

    非常感谢~