This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:导线厚度指南。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599530/thvd8010-guidance-of-the-thickness-of-the-wire

器件型号: THVD8010
主题中讨论的其他器件: THVD8000、

您好的团队、

客户对 THVD8000 有疑问:
THVD8000/THVD8010 是否在距离和数据速率范围内对导线厚度具有任何调节/指导?  

(THVD8000 设计指南针对电缆类型大致提到,但需要一些更具体的信息。)

此致、
欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    [引述 userid=“71496" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599530/thvd8010-guidance-of-the-thickness-of-the-wire
    THVD8000/THVD8010 是否在距离和数据速率范围内对导线厚度具有任何调节/指导?  [/报价]

    否、在大多数系统中、客户必须根据所拉动的电源/电流选择电缆。  

    在理想的环境中,您可以选择阻抗受控的电缆,但通常电缆制造商不会对用于驱动放大器的控制电缆进行阻抗控制,因此这几乎是永远不会发生的。

    因此、您应该集中精力选择正确的电源线。  

    - Bobby