This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:波形问题

Guru**** 2907420 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599250/max3243e-waveform-issue

器件型号: MAX3243E

您好、专家

在 MAX3243E 运行期间、驱动器输出信号的波形电平异常。 如下图所示、这是一个正常波形、下图是一个异常波形。 请帮助确认右图中的波形是否存在风险。

波形.pptx 

右图所示波形的主要原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能分享原理图吗?

    波形之间有何差异? 是否存在器件差异或设置差异?

    从通信的角度来看、这不是问题、因为它仍然高于 3V。 接收器仍能够将其作为有效的显性信号进行中断。  

    首先我猜测是电压源有问题。 如果 MAX3243E 的电荷泵电容器设置不正确、则会导致电压问题。 如果您能给我发送原理图、我可以验证一下。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

     

    正如您所说的、原因是为 C1 电荷泵使用了值不正确的电容。 数据表在 5V VCC 条件下采用了 0.33uF 或 0.47uF 的命令。 我们的设计使用 0.1uF 电容器 (C159)、如下图所示:e2e.ti.com/.../SCH.pptx

    校正电容值后、不规则波形恢复。 但是、如果我保持 0.1uF 电容、它是否会缩短寿命或 长时间影响 MAX3243E 的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我们强烈建议使用合适的电容值。 否则、我们无法完全为您提供支持、因为您在数据表建议的条件之外运行。  

    我们没有使用不正确的电容值进行专门测试、因此我无法准确地说会发生什么。  这有可能会缩短器件的使用寿命。

    此致、

    Ethan