This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:TI 串行器/解串器链路质量检查

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598512/ds90ub960-q1-ti-serdes-link-quality-check

部件号: DS90UB960-Q1

你(们)好  

  我们使用 ti953 和 ti960 来传输摄像头图像。 我们发现后端接收器侧有一些撕裂的图像。 我们是否可以检查 ti953 和 ti960 之间的链路质量?

是否有有关如何测试最大插入损耗 PIN-TO-PIN 的指南? 或者是否有任何指示从 ti960 端发现了某种链路错误的 ti953/ti960 寄存器?

 

谢谢

行兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xingxing、

    我需要一些额外的时间来研究这一点。 让我尽快回复您。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingxing、

    请使用我们的 MAP 工具、该工具允许您测试链路质量。 请参阅此 应用手册 和此 应用手册