This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:访问 TUSB9261-sourcecode 被拒绝

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595911/tusb9261-access-to-tusb9261-sourcecode-has-been-denied

器件型号: TUSB9261

TI...我是 PhenceMe Holdings Inc.的 Don McCarthy COO 我们是一家位于德克萨斯州休斯顿的全新硬件和软件开发初创公司。  我之前提供了我公司的详细信息、以便申请您的主产品 TUSB9261 的源代码。 我们一直在开发一种原型设备、这种设备将极大地帮助保护硬盘上的数据。 该芯片包含一个 ARM 控制器、并使用所有 USB ane SATA 功能的固件进行了预编程、具有最适合的完整 USB 协议。

此芯片非常适合我们的开发、因为它已包含用于与硬盘通信的所有硬件和固件。 我们已经优化了整个评估系统、这将使我们能够更改芯片内的固件。 在那里,我们请求了标准的源代码,这将允许我们修改我们的 specufuc 功能设计编程。

如 上所述、上周我们提出请求时、我今天收到了一封拒绝该请求的电子邮件。  的粗略访问标准源代码为我们的 dDevelopment 将节省大量的时间在我们的开发工作,所以我会要求你再次看看这个请求代表我们。

如果您想就此主题进行口头讨论、以便更好地了解我们的产品开发和公司、请致电我。

此致... Don McCarthy

蜂窝 406 560 1000

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    很抱歉! 我对申请进行了审核、但由于使用了非公司电子邮件来申请、我们拒绝了该申请。 我们要求用户使用公司电子邮件从 TI.com 申请软件。 我们看到 Me.com 电子邮件被用作 iCloud 的电子邮件别名,这将解释为什么它被拒绝。

    但是、如果 Me.com 是您用于电子邮件的公司域、那么我可以尝试确保我们在审核时再次批准它、只要您可以确认它是公司电子邮件域即可。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan ...感谢您的回答、帮助我了解问题。  如上所述、我们是一家资金充足的硬件和软件启动开发公司。 我们是一组工程师,仍在使用我们的私人电子邮件,在我们的回 显系统中广为人知,我的是 d.mccarthy@me.com。  但是、我们有一个注册域名 Phense.me、我的 Phence 电子邮件地址是 don@phence.me。  附件是我的名片副本。  我们目前资助了一个次级交互式网站、目的是在 2026 年第一季度完成首次产品发布之前的准备工作。 我们正在开发的产品希望使用 TUSB 9261 芯片、预计第二个 quatter 2026。

    如果 yiu 想通过 don@phence.me 地址更改我、我将能够接受该电子邮件。

    如果您需要任何其他信息或变化、请告知我。 yoiu 也可以通过我们的 DUNS 号码验证我们  137304367.

    谢谢... Don McCarthy

    供参考。  我们正在研究的产品已经完全颁发了塞米诺尔专利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    如果您可以使用该 phense.me 电子邮件再次申请 TUSB9261 源代码、我将随时关注该申请并予以批准。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan ...我在 PhenceMe Holdings Inc 注册、地址  是 don@phence.me、然后重新发送源代码请求。 我收到了 don@phence.me 下的申请通知。  所以,你现在可以批准。

    谢谢... Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan ...在我的第二次申请后,我立即再次被拒绝。  您能帮助我解决这个问题吗>

    谢谢... Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    我联系了处理您的请求的人。 您现在应该已通过 Phense.me 电子邮件获得批准。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan ...我对支持消息负责。  源代码访问确实解决了我们的问题。  谢谢... Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    很高兴听到! 如果您有任何其他问题、请随时提交新的 E2E。

    谢谢、

    Ryan