This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320 — 是否只能通过 PCIe 对外部配置 EEPROM 进行编程、或者是否需要单独的 I2C 访问接头?

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600096/tusb7320-tusb7320--can-external-configuration-eeprom-be-programmed-only-via-pcie-or-is-separate-i2c-access-header-required

部件号: TUSB7320
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好:

我正在设计一个使用 TUSB7320 PCIe 转 USB3 主机控制器和外部串行 EEPROM 进行配置的定制电路板。

在功能方框图中、TUSB7320 显示为通过 I2C 接口访问外部 EEPROM、而主机只能通过 PCIe 看到器件。 我有一个关于如何规划电路内编程的问题:

  1. 是否有任何受支持的方法或 TI 工具可以完全从 PCIe 端(即通过 PCIe 从主机 PC)对外部配置 EEPROM 进行编程或更新、而无需在 EEPROM I2C 引脚上添加单独的接头或外部编程器?

  2. 如果不支持仅 PCIe 编程、TI 是否建议将 EEPROM 的 I2C 引脚引出至接头或测试焊盘以进行外部编程、并且是否有任何特定布局或保护指南可以这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

      您可以使用任何 EEPROM 工具对 EEPROM 进行编程、稍后将其安装在 PCB 上。

      我们以前在旧的 windows 系统上有 pci 的 EEPROM 工具,但不能再与新的 windows 系统一起使用。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    我将 TUSB7320 与外部 I2C EEPROM (24LC01BT-I/SN) 搭配使用、以更改供应商 ID/器件 ID。
    当前数据表 SLLSE76Q(修订版 Q)仅包含表 8.1(PCI 配置寄存器映射)、不显示任何 EEPROM 寄存器映射或字节布局。


    您能否提供完整的 EEPROM 寄存器映射(字节偏移和字段)、或记录了该映射的旧数据表/应用手册?


    或包含 VID、PID 等哪些字节说明的参考 EEPROM 映像? 我将通过 I2C (USB2ANY) 在外部对 EEPROM 进行编程。

    谢谢您、

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    谢谢你。

    您已经介绍过基于 PCI 的 EEPROM 工具。

    您能否指定其支持的旧 Windows 系统(旧)如 windows xp,windows7?

    如果它支持一些旧版本、如果可能、我们希望通过 PCI 进行编程。

    请提供用于对 EEPROM 进行编程的 PCI 工具、部件号和固件文件的详细信息。

    谢谢您、

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向另一个 E2E 主题发送了 EEPROM 文件

     旧工具适用于 Windows XP。

    好极了

    Brian