This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:上电后 SMBus 变为可用之前的时间

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH0303, LMH0397, LMH1219, LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600805/lmh1219-time-until-smbus-becomes-available-after-power-on

部件号: LMH1219
主题中讨论的其他器件: LMH1208、LMH1218 、LMH0397、LMH0303

您好、

开机后有多少毫秒可以使用 SMBus?

在 LMH1219 数据表中找不到。

 

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akuzawa-San:

    SMBus 应该在器件完全供电后立即可用。 您是否看到任何意外行为?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    为了防止出现意外行为我想知道控制 LMH1219 的器件应等待通信时长的数值。  

    以下 tPOR 值列在我使用的其他器件的数据表中、以供参考。

    LMH1208:50ms

    LMH1218:20ms

    LMH0397:50ms

    LMH0303:500ms

    最好的餐厅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akuzawa-San:  

    我建议遵循 LMH1218 的值 (20ms)。  

    此致、
    j