This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:USB 接口支持

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597640/tusb4041i-usb-interface-support

器件型号: TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A

您好、

 

对于其中一种产品、我们希望使用至少具有 3 个下行端口的 USB 集线器:

端口 1:USB A、用于转换器、笔式驱动器、键盘等

端口 2:USB C 用于充电、通信、基于 USB 的扬声器/耳机/麦克风/音频。

端口 3:USB 至 HDMI 或以太网。

 

那么、这部分是否可以使用? 另外、如果有任何低成本、低电流消耗的器件、请告诉我、因为我们的器件将使用电池供电。

 

此致、

马哈姆马迪尔凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Mahammadirfan:

     TUSB4041 是 USB2 集线器、如果您需要 支持 USB3、则可以选择 TUSB8042A。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    感谢您的快速响应。 我希望这是成本超低的器件。

    除了成本之外、我们产品的关键参数是使用电池工作时、工作模式/空闲/睡眠模式下的电流消耗。

    从数据表中、我得到了以下详细信息:

    TUSB8042A :最大活动电流为 680mA、 TUSB4041 :最大活动电流为 225mA、而在 SMBus 模式下、两者都非常高。 因此、需要低电流和低成本器件。

    我还没有考虑将连接到下游端口的器件电流消耗。

    此致、

    马哈姆马迪尔凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要 USB3、则 TUSB4041 应工作、但所有 TI 集线器都在 SMBus 模式下具有高电流。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    如果我仅使用 I2C、会进一步降低还是不降低?

    如果我只使用 2 个下行端口、则是否有电流较小的其它部件?

    此致、

    马哈姆马迪尔凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahammadirfan:

      抱歉、混淆了 SMBus 模式

      上电复位后、集线器将处于 SMBus 配置模式、并且在  寄存器 F8 中的 cfgActive 位清零之前、集线器上行端口不会连接到主机。

    高电流仅在 SMBus 配置模式下发生、 在集线器退出配置模式后电流正常。

      在 I2C 模式下、 当 GRSTz 为低电平时、1.1V 电流在上电序列期间也会处于高电平。

    好极了

    Brian