This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320 请求 EEPROM 寄存器映射/图像(修订版 Q 数据表仅具有 PCI 配置表)

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600871/tusb7320-tusb7320-request-eeprom-register-map-image-rev-q-datasheet-has-only-pci-config-table

部件号: TUSB7320
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的 TI 支持团队:

我正在使用 TUSB7320 USB 3.0 xHCI 主机控制器和可选的外部 I2C EEPROM(24xx 系列)来自定义供应商 ID/器件 ID 和端口配置。

在当前数据表 SLLSE76Q(修订版 Q、2024 年 3 月)中、第 8 节“寄存器映射“仅包含表 8.1。 PCI 配置寄存器映射、它描述了偏移 000h0FCh 处的 PCI 配置空间。

较旧的 E2E 答案和文档涉及数据表中的“EEPROM 寄存器映射(表 3.1)“、但该表不出现在修订版 Q 中的任何位置、并且不介绍 EEPROM 字节布局(供应商 ID、器件 ID,描述符,端口配置等的偏移量)。

您能否提供:TUSB7320/TUSB73x0 的完整 EEPROM 寄存器映射(字节偏移和字段定义)、或记录此 EEPROM 映射的旧数据表版本或应用手册  
2.或参考 EEPROM 映像和哪个字节对应于供应商 ID、器件 ID 和任何其他可配置选项的说明。我计划使用 USB2ANY 样式编程器通过 I2C 从外部对 EEPROM 进行编程、因此我只需要正确的格式和字段映射;第 6.4.1 节(TwoWire SerialBus 接口)中已经很清楚地说明了协议本身。
如果没有此 EEPROM 映射、就无法在 TUSB7320 上安全地为外部 EEPROM 生成正确内容。

感谢您的支持。