This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:无法与 NXP LX2160 网络处理器建立 10G SFP+接口

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586607/ds110df111-unable-to-establish-a-10g-sfp-interface-with-nxp-lx2160-network-processor

部件号: DS110DF111

您好、
我们目前正在使用基于 NXP 的 LX2160 网络处理器的定制开发板。 我们正在测试 10G 接口、其中在 SFP+固定框架之间使用了 DS110DF111 重定时器。 当我们尝试在 LX2160 Linux 中打开链路时、我们无法看到任何连接。 接下来、我们绕过重定时器并尝试相同的方法、现在链路出现、但似乎有点不稳定。 我们也能够发送数据包。
我的问题是、 在使用重定时器后、我们是否需要向其写入任何内容才能建立链路。 根据数据表、它提到的默认情况下、其通道设置为 10.3125Gbps、这是本例中 10Gbps 的要求标准。 您能告诉我、我们应该对重定时器做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vilas、

    我会研究这个,并尽快回到你。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vilas、

     DS110DF111 编程指南概述了几种常见应用的器件配置脚本。 您是否尝试过实施这些功能?

    您可以在下面链接的指南的第 2.4 节中找到它们。  

    SNLA323

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、
    我们会尝试一下并回复您。

    谢谢  
    Vilas Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vilas、

    好的、谢谢。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、
    我能够锁定 CDR 并在两个 LX2160 定制板之间成功建立 10G 接口链路。 但是、当我将 LX2160 定制板中的 10G 接口与具有 10G SFP+笼的 PC 连接时、我遇到了问题。 该链接似乎在 PC 中出现、但在 LX2160ardb 定制板中不出现。 我在这个问题上需要帮助。

    谢谢。此致  

    Vilas Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vilas、

    您能否分享 DS110DF111 当前设置的方框图? 此外、重定时器的当前初始化是什么?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    下面是重定时器的方框图

    我们已在端口出口顺序中初始化重定时器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vilas、

     在此应用中、重定时器是否按照 SFF-8431 标准进行了调整、 以及 使用的是哪种类型的 SFP 模块? 您还能共享重定时器的寄存器转储吗?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、
    您能告诉我如何将重定时器调优到 SFF-8431 吗?  
    我们使用基于 smartoptics 的 10GBASE-LR 模块。
    我正在连接重定时器寄存器的转储。 请看一下。

    谢谢。此致

    Vilas Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vilas、

    为延误道歉 — 上周是美国的感恩节假日。  我将查看寄存器转储、并以任何注释进行响应。

    此致、  

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨、Vilas、  

    您可以尝试将 VOD 设置为 700mV 吗? 此外、如果系统中的插入损耗较低、我们建议选择低去加重值 0 或接近 0。 请告诉我这是否会在您的设置中产生任何结果。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、
    我应该尝试使用端口入口、出口还是背板?

    谢谢。此致  
    Vilas Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vilas、

    可以在出口方向尝试这种方法。

    此致。

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我们尝试过,但似乎什么都不起作用。 您还有其他解决方案吗?

    谢谢。此致
    Vilas Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vilas、

    我是否正确理解您共享的寄存器转储是针对通道寄存器的? 在这种情况下、寄存器 0x54 等于值 0x80。 由于 0x54[7]=1、这表示检测到信号。 寄存器 0x02 包含值 0x5C。 这表示 CDR 已锁定。 您能否说明一下链接在哪里不会出现?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vilas、

    我是否正确理解您共享的寄存器转储是针对通道寄存器的? 在这种情况下 、寄存器 0x54 等于值 0x80。 由于 0x54[7]=1、这表示检测到信号。 寄存器  0x02 包含值 0x5C。 这表示 CDR 已锁定。 您能否说明一下链接在哪里不会出现?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、
    我们能够解决该问题。 LX2160 板的 RCW 似乎存在问题、我们解决了这个问题、重定时器 CDR 会自动锁定、链路来自两侧。 我们无需对重定时器进行编程。

    非常感谢您的支持和耐心格雷戈里。 我们可以关闭充电盒。

    此致  
    Vilas Shetty