This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:流式传输看起来像棕色和安培;粉色和安培;绿色

Guru**** 2927000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600398/sn65dsi83-q1-streaming-looks-like-brown-pink-green

器件型号: SN65DSI83-Q1

在这个特定的 IC 中、此 IC 会创建一个类似流媒体的问题、如棕色和粉红色和绿色。PPT 下面的示例图像附加在共享的 PPT 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PPT — 链接已附加

    尊敬的 TI 团队:

    我们在 LCD 显示屏中面临显示颜色问题、

    同时还能识别电阻器

    因此、我们调试了该特定的 IC  

    SN65DSI83-Q1

    是否有损坏问题、因此我们需要使用 8D 调试 IC — 根本原因分析,请从我们处收集器件并找出问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PPT — 链接密码: TIDSPLAYISSUE
    PPT — 链接: ftpa.vvdntech.com/.../RzEKMR4EqotrDfr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shree 和 Rishabh、

    1.这个问题的频率是多少? 每次通电时、是否都会在每个系统上进行测试?

    2、除了色差之外,是否有闪烁或黑屏等问题? 另请检查 0xE5 寄存器、以了解是否标记了任何错误。


    3.颜色偏移可能是由于不正确的 LVDS 格式。 “LVDS 输出格式“部分列出了这些格式。  
    LVDS 通道在 数据通道 3 上映射 LSB 或 MSB。  

    要切换映射、请使用寄存器 0x18[1]。
    ...


    请告知我们、这样是否正确。

    此致、
    Ikram