This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT101:CML 至 LVCMOS 电平转换

Guru**** 2908010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601187/sn65lvdt101-cml-to-lvcmos-level-conversion

器件型号: SN65LVDT101

尊敬的:

 

是否有任何元件支持将 CML 转换为 LVCMOS 电平、

我想使用 FPGA 收发器 (5Gbps) 过采样来进行 SPI 相位调制。

否则、我将使用两个 CML 到 LVDS 和 LVDS 到 LVCMOS 的元件

 

谢谢!