This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:芯片的代码乱码问题

Guru**** 2925800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601056/thvd4411-the-garbled-code-problem-of-the-chip

器件型号: THVD4411

485 个乱码字符。 检查模式是否有问题。 TERM_TX、TERM_RX 和 SLR 均被拉至低电平

您能帮助我们看看问题是什么以及如何解决

mmexport1766507682300.jpg

 

mmexport1766507679419.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您能否通过使用示波器探测总线引脚来提供 RS RS-485 信号的共享波形?

    根据奇怪的字符、总线上可能会出现明显的噪声。 MODE0 和 MODE1 信号默认被上拉、这意味着收发器默认将处于 RS RS-485 全双工模式。

    您的布线需要多长时间? 还有多少个其他 RS RS-485 节点? 您的运行数据速率是多少?

    我注意到 RS RS-485 总线引脚上没有端接。 您可以参考此终止指南: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB23 

    此致、

    Ethan