This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4821:使用 FPGA 驱动 TMUX4821 时。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601292/tmux4821-when-driving-a-tmux4821-with-an-fpga

器件型号: TMUX4821

尊敬的 TI:
假设 FPGA 的输出连接到 VDD 并驱动 TMUX4821。
当连接到 Dx 和 Sx 的负载波动时、TMUX4821 电源电流的行为如何?
TMUX 的电源电流是否取决于 Dx 和 Sx 的电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天和明天是 TI 的美国假日。
    星期五上将提供响应。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    波动有多大?
    如果输入端的电压升高、电源电流也会略微增加。
    在数据表中、我们保证室温下的最大电源电流为 125uA。 忽略 I/O 引脚条件。

    否、它主要取决于所工作的电源电压。 VDD 越高、电流电源就越高。

    谢谢、

    NIR