This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:Windows 上的 SN65DP159 HDMI 黑屏问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601410/sn65dp159-sn65dp159-hdmi-black-screen-issue-on-windows

器件型号: SN65DP159

尊敬的 TI 支持团队:

我们在定制 COM Express 6 类载板上使用 SN65DP159 来提供 HDMI 输出。

在 Linux 下、HDMI 输出以 1920×1080 分辨率正常工作。
但是、在 Windows 10 下、当安装 Intel 显卡驱动程序 (31.x) 时、HDMI 输出不起作用。

我们所看到的内容:

  • 在 Windows 安全模式下或使用 Microsoft Basic Display Adapter 时、视频输出工作正常。

  • 当 Intel 显卡驱动程序处于活动状态时、Windows 不会检测到任何物理 HDMI 显示器。  仅显示虚拟显示器(例如 TeamViewer 虚拟显示器)。

  • 使用引导 Windows HDMI 电缆断开连接不会改变行为。

  • 我们绕过了 DDC 线路上的铁氧体磁珠进行测试、但没有变化。

问题:

  1. 您是否看到了使用 SN65DP159 时 HDMI 在 Linux 上工作但在 Windows 上失败的情况?

  2. 在 HDMI 初始化期间、Intel Windows 图形驱动程序是否期望转接驱动器具有与 Linux 驱动程序不同的任何特定行为?
  3. SN65DP159 能否以可能导致 GPU HDMI 初始化失败(即使未连接显示器)的方式加载或偏置 TMDS 线路?

  4. 不正确的 TMDS 通道顺序或极性是否会导致某些操作系统完全失效?

  5. SN65DP159 是否有任何建议的使能或上电序列会影响 HDMI 初始化?

  6. 对于调试、您是否建议绕过 SN65DP159 以确认它是否是根本原因?

我们想知道如何继续。

此致、
Ahmet

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet:

    DP159 只是一个信号调节器、不会受到不同驱动器或操作系统的影响。 由于显示器在 Linux 和 Windows 基本驱动程序中显示、我建议联系英特尔以获得驱动程序支持、因为我们的设备似乎没有任何硬件问题。

    此致、

    j