This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:原理图验证

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601262/tpsm82902-schematic-verification

器件型号: TPSM82902

尊敬的团队:

我附上了 TPSM82902SISR 原理图以供审核。
请检查并提供您的反馈。
所选输出电压为 2.5V

image.png

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    我们将回顾并重新回到这个问题。

    齿轮、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    原理图似乎没有问题、在 3ms 软启动期间、请在 SS 引脚处保持 12nF 电容器。

    此致、

    Usha。