This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:峰峰值共模输出电压

Guru**** 2926000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600798/sn65dsi84-peak-to-peak-common-mode-output-voltage

器件型号: SN65DSI84

您好、

只是想确认 commom 模式电压 1.2V 附近高信号和低信号之间的最大差分电压 (Voc (pp)) 为 35mV、理解是否正确?

image.pngimage.png

 

例如、我可以说我们不能使用此 sn65dsi84 桥来支持以下示例显示吗? VID= 200mV-600mV (|VTH|=|VTL|=100mV、VCM=1.2V)

image.png

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换句话说、想知道 VOC (pp) 是否可以被视为高信号和低信号之间的差分电压吗? 或者、高电平和低电平信号之间的差分电压应为 VOD (H) 或 VOD (L)? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    Vocpp 是 VOD 信号从低电平转换为高电平(反之亦然)时的最大峰峰值过冲/下冲。  

    根据这些规格、可以根据 CSR 0x19 选择高电平和低电平信号之间的差分电压。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    感谢您帮助我澄清 Vocpp 作为您绘制的红色标记的含义。 该用途是评估该桥接器的 LVDS 信号、以便符合我们的面板要求。

    顺便说一下、在这个页面 (https://www.ti.com/tool/zh-DSI/DSI-TUNER) 中、我不知道此 sn65dsi84 桥接器 tw 调谐器的下载 URL。 现在是否可以使用 DSI Tunter 工具?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、还有一个关于输出时钟的问题、低电平输出时钟脉冲的持续时间是多少? 在第 6.6 节中、我只需看到高电平输出时钟脉冲持续时间的典型值为 4/7 tc。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于  在美国的公共假期、团队即将离开。 响应将延迟 到星期一。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参阅此处、了解  所需的 DSI 调谐器下载 — SN65DSI83:DSI 调谐器工具 

    以下是有关如何使用该工具的分步说明-  【常见问题解答】SN65DSI84:如何为单通道 DSI 转双通道 LVDS 配置 SN65DSI84 和 SN65DSI85 

     典型的低电平输出时钟脉冲持续时间约为 3/7 tc。

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    再次感谢您。