This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142-Q1:原理图审阅

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599091/tdp142-q1-schematic-review

器件型号: TDP142-Q1

尊敬的团队:

我们使用 TDP142-Q1 进行 DP 8.1Gbps 转接驱动、请帮助查看原理图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为原理图的 TDP142-Q1 部分没有问题、您是否可以端到端共享整个连接?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    来自 DP 多路复用器的输入:

    输出至连接器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDP142-Q1 原理图似乎已从 E2E 主题中移除、您能再次附上吗?

     DT1140-04LP 看起来不支持 DP1.4 8.1Gbps 数据速率。 其钳位电压也过高、这不会帮助 TDP142-Q1 免受潜在的 ESD 损坏。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我已重新上传原理图。  您能为我们推荐 ESD 保护吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请确保 TDP142-Q1 输入进行交流耦合。 如需更换 ESD、请检查 Nexperia PUSB3FR4。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在 TDP142-Q1 EVM 上、DP 主链路输入和输出均采用交流耦合方式并组装了 0.1 µF 电容器。 两侧是否都需要使用 0.1 µF 电容器?
    这是‘DCPU 源端建议使用 0.22 µF、并指出 DP 主链路的“C blocking coding codes shipping codes 应放置在靠近 DP 连接器的位置“

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在源端可以使用 0.22uF。  

    此致、
    j