This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:TUSB216 不起作用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216EVM, TUSB216, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601497/tusb216-tusb216-do-not-work

器件型号: TUSB216

您能帮助检查最新 TUSB216EVM 是否正常工作吗?

我的客户发现、在最新的 TUSB216EVM 中、TUSB216 IC 最近无法正常工作。  

IC 问题出在哪里。 (在室温下)

但 TUSB216I 可以正常工作。

 

EVM 中的 TUSB216、未通过;

客户电路板中的 TUSB216、未通过;

EVM 中的 TUSB216I、通过;

客户电路板中的 TUSB216I、通过。

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该团队目前因美国假期临近而休假、我们将尽快回复您。

    此致、

    Vishesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    EVM 包装盒的标签上应注明密封日期。 您能检查一下它并告诉我它的含义吗?

    TUSB216I 和 TUSB216 应具有相同的性能。  

    谢谢、

    Ryan