This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:TUSB501-Q1 极性反转

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601667/tusb501-q1-polarity-reversal-of-tusb501-q1

器件型号: TUSB501-Q1

是否可以交换 TUSB501-Q1 的输入和输出端口? 具体来说、我是否可以将 USB_RX_N 信号连接到引脚 2 (RXP)、并将 USB_RX_P 信号连接到引脚 3 (RXN)、然后将输出路由到引脚 7 承载负信号、引脚 6 承载正信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    USB3 规范支持极性交换、因此只要 RX 和 TX 通道布线正确、您就可以将 TXP 与 TXN 交换、将 RXP 与 RXN 交换。

    谢谢、

    Ryan