请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN55LBC180
德州仪器 (TI ) SN55LBC180RSAR 器件的引脚对引脚电阻是以 GND(引脚 6 和引脚 7)为基准测量的。我们可以在引脚 11 和引脚 12 处看到这两款器件之间存在很大的差异。请查找以下测量数据供您参考。
| IC 引脚编号 | 低电阻 IC - GND 至其他引脚 | 高电阻 IC -GND 至其他引脚 |
| 1. | 6.7 M Ω | 6.2M Ω |
| 2. | 6.2M Ω | 6.4 M Ω |
| 3. | 7.6M Ω | 6.3 M Ω |
| 4. | 8.6 M Ω | 5.8 M Ω |
| 5. | 3.45M Ω | 6.3 M Ω |
| 7. | 0.3OHM | 0.3OHM |
| 8. | 5.7 M Ω | 5.8 M Ω |
| 9. | 5.5 M Ω | 3.0 M Ω |
| 10. | 4.3 M Ω | 4.2 M Ω |
| 11. | 21.5K Ω | 93.1k Ω |
| 12 | 28.3k Ω | 236.8k Ω |
| 13 | 3.0 M Ω | 3.4 M Ω |
| 14 | 4.3 M Ω | 3.4 M Ω |
| 15 | 4.3 M Ω | 2.6 M Ω |
| 16 | 4.2 M Ω | 2.6 M Ω |
我们想知道这是否是正常现象。 请解释为什么引脚 11 和引脚 12 的阻抗存在如此大的差异。