This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:请帮助确认已完成的 MPN

Guru**** 2925680 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602010/pca9306-q1-please-help-to-confirm-completed-mpn

部件号: PCA9306-Q1

请帮助确认已完成的 PCA9306-Q1 的 MPN、PCA9306TDCURQ1 或 PCA9306IDCURQ1。

PCA9306TDCURQ1 和 PCA9306IDCURQ1 将来是否会合并为一个 MPN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicky:

    在该器件的历史中、有一个 105°C 变体被“I"和“和“T"区分“区分。 到目前为止、它们是同一个裸片设计、并且都支持 125°C。  

    我很快就没有看到这些器件合并到一个可订购器件型号中。  

    此致、

    Tyler