This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:PCA9515A

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601623/pca9515a-pca9515a

部件号: PCA9515A

Book1.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 在下面的电路中、如果传感器随电源一起关闭、

    BRANCH1 有其他电路。BRANCH1 正在通过 I2C 进行通信。

    BRANCH1 有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于美国节假日、该团队目前正在休假。 我们很快就会回来联系您。  
    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User4961418:

    如果电源= 0V 且传感器关闭、SCL0 和 SDA0 将拉低至 GND。  

    如果 VCC = 3.3V、PCA9515APW 将其视为逻辑低电平并将低电平条件传播到 MCU 主器件。

    为了确保高阻态、请考虑 VCC = 0V 或拉取 EN 引脚= GND。  

    此致、

    Tyler