This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159 是否适用于无头 DP 源生产测试

Guru**** 2925600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602099/sn65dp159-does-sn65dp159-suitable-for-headless-dp-source-production-test

器件型号: SN65DP159

‑:我们正在设计一个 USB Type‑C 测试箱、用于在没有真实显示器的情况下验证 DP 源端、并有一些后续问题:

我们知道 SN65DP159 本身不会公开完整的 DPCD。  SN65DP159 是否通过 I2C 公开任何可用作粗略“链路层已建立“指示器的可读状态位?
 *每‑通道 CDR/PLL 锁定
 *均衡器状态
 *链路检测/丢失‑‑Ω 信号
 *训练状态或实现的电压摆幅/预‑强调
 * HPD 和/或 AUX 活动指示灯
如果是、TI 是否可以分享相关的寄存器映射(地址和位定义)以及有关如何轮询这些内容的任何应用手册或 EVM 指南?


如果 SN65DP159 不适合此目的、TI 是否有 DP 接收端或 DP‑Ω 至‑Ω HDMI 桥接器件、该器件可充当无头接收端并通过 I2C 公开链路/DPCD、MSA(主流属性)或视频时序参数、以进行自动测试? 任何建议的器件型号和 EVM 都将不胜感激。


对于“无头 DP 源端生产测试“场景、TI 建议使用哪种解决方案路径、是否有参考设计? 例如、建议结合使用的 TI 器件(重定时器/接收器、HPD/EDID 仿真)、应用手册或评估板可实现以下功能:
 *模拟 HPD 和 EDID 来强制选择模式
 *将训练与状态可见性联系起来
 *读取链路参数,理想情况下,输出时间/频率
指向数据表、寄存器映射、应用手册和参考设计/EVM 的指针会非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、

    遗憾的是、我们的产品系列中没有此类产品。 对于 DP、我们的所有产品都是转接驱动器、因此我们不关心协议的时序和链路训练状态。

    此致、

    j