This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:tcan1043A 能否用于具有 5 个以上节点的 5MHz 网络?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601884/tcan1043a-q1-can-tcan1043a-used-in-5mhz-networks-with-more-than-5-nodes

器件型号: TCAN1043A-Q1

您好、

现在、我的客户正在考虑在该网络中具有 5 个以上节点的 5MHz 网络中使用 TCAN1043A-Q1。 虽然、他们仍然担心信号质量、还想知道他们是否应改用 CAN SiC 器件。 他们提到、即使在我们的数据表中、它也表示可以支持高达 8MHz 的速度、但它更像是点对点最大数据速度、而不是多器件网络中的最大速度、是这样吗?

所以他们想知道:

  1. 我们是否有在此类网络中使用 TCAN1043A-Q1 的经验((+ 5MHz 速度超过 5 个节点)?
  2. 如果是、是否有任何需要特别注意的参考材料/任何东西(包括原理图和 PCB 布局设计)?
  3. 在这些用例下、我们是否进行过测试或提供了测试报告?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    对于 1-3、请参阅数据表中提到最大节点数和设计注意事项的设计部分。 因此、无需担心 5 个节点、5MHz、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    业务部门是否有任何参考设计或使用场景的此网络成功案例?  

    此致、

    Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    这是基于建议节点数和数据速率的 CAN 标准。 因此、出现了详细数据表设计部分。

     谢谢、您可能还会看到本应用手册的第 8、9 和 10 部分。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    这是基于建议节点数和数据速率的 CAN 标准。 因此、出现了详细数据表设计部分。

     谢谢、您可能还会看到本应用手册的第 8、9 和 10 部分。

    此致、

    Michael。