This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:需要 IBIS 模式

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601181/max3221e-need-ibis-modal

部件号: MAX3221E
主题 MAX3232E 中讨论的其他器件

您好、

我正在寻找 IBIS 模式、我在网站上找不到您能分享链接吗?

MPN:MAX3221EIPWR

此致、

Rehaman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehaman:

    我们目前正在度假。 请提供最新信息、下周截止、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehaman:

    没有适用于该特定器件的 IBIS 模型。 但是、您可以使用 MAX3232E IBIS 模型作为参考: https://www.ti.com/lit/zip/sllm062 

    此致、

    Ethan