This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:关于 TCAN1146 在睡眠模式和总线有效状态下的电流

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601450/tcan1146-q1-about-tcan1146-current-in-sleep-mode-and-bus-active

器件型号: TCAN1146-Q1

您好、团队:

  下图来自 TCAN114x 数据表:

  image.png

我在显示电流值的同时使用直流电源向 VSUP 输出 12V。

我将 MODE_CNTRL 设置为 0x01、即睡眠模式且禁用选择性唤醒、但从 VSUP 测量的电流值约为 400uA、而不是上图中所示的典型值 25uA。  原因是什么?  

感谢您的指导和建议!

 

此致、

FED

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Fed、

    今天是一个假期。 请在下周之前提供反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Fed、

    由于电流为 400uA、因此这仍然表示启用了选择性唤醒功能。  除了收发器之外、VSUP 线路上是否还有其他任何内容正在消耗电流?  

    当测得的电流为 400uA 时、CAN 总线是否处于活动状态? 如果在 CAN 总线未激活时电流仍为 400uA、则表明其他元件正在消耗电流。  

    此致、

    Ethan