This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:TCAN1146 会导致 CAN 总线电压降低

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601437/tcan1146-q1-tcan1146-causes-a-decrease-in-can-bus-voltage

器件型号: TCAN1146-Q1

大家好、团队:

  首先、CAN 总线电压为 2.3V (CANH = CANL = 2.3V)、然后将另一个 CAN 器件连接到 CAN 总线、器件使用 TCAN1146 作为 CAN 收发器。 此时、如果连接了第二个 CAN 器件并且 CAN 总线电压为 1.2V、则测得的 CAN 总线电压为 1.6V。

连接到 TCAN1146 后、CAN 总线电压为什么会下降?

感谢您的指导!

此致、

FED

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Fed、

    今天是一个假期。 请在下周之前提供反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Fed、

    感谢您的联系。  

    您能提供 TCAN1146 的原理图吗? CAN 总线是如何端接的? 电缆有多长? 是否有任何其他 CAN 收发器 3.3V 供电收发器? 如果可能、您还能否提供具有 CANH、CANL 和 VCC 的波形以及每个添加的收发器的波形?

    我会首先检查所有收发器上的 VCC 引脚是否正确提供了 5V 电压(假设它们是常规的 5V 供电收发器)。 共模电压为~μ VCC V/2、这是隐性状态期间~2.5V 的来源。

    此致、

    Ethan