This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:RS –232 输出线路的 TVS 二极管选择

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601672/max3221-tvs-diode-selection-for-rs-232-output-lines

部件号: MAX3221
主题: ESDS552 中讨论的其他部件

尊敬的团队:

关于 RS –232 输出线路的 TVS 二极管选择:

image.png

接收器额定电压为±25V、驱动器额定电压为±13.2V。根据这些额定值、我想澄清以下内容:

  • 我是否应该根据驱动器和接收器线路各自的额定电压为其选择单独的 TVS 二极管?
  • 是一个 14V 击穿电压 TVS 二极管、适用于驱动器和接收器线路、或者我是否应该根据每条线路的额定电压选择 TVS 二极管

请建议为此接口选择正确的 TVS 二极管。

此致、
Rami Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    这是一个好问题。 简单的答案是、所有 RS 232 线路都可以接受 12-14V 的工作电压(通常小于 13V 击穿电压)。 典型的 RS –232 驱动器输出实际约为~5V 至 6V。 但如果噪声或 GND 发生显著变化、接收器的输入范围将大得多、因此它仍然可以读取输入信号。  

    我们通常建议使用 ESDS552 保护二极管、该二极管具有 30kV 接触保护和 600W 浪涌保护。 其 击穿电压为 13.2V。  

    此致、

    Ethan