This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ALS180:布局的特殊阻抗

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601337/sn65als180-special-impedance-for-layout

器件型号: SN65ALS180

布局或标准是否有任何特殊阻抗可以遵循? 您能确认是标准 120 欧姆吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

    我们目前正在度假。 请提供最新信息、下周截止、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

    阻抗匹配应与传输线路匹配。 这取决于您使用的电缆。 对于 RS485、使用 120 欧姆的阻抗控制器电缆是更常见的情况。 某些电缆的阻抗为 100 欧姆、这在 RS422 系统中更为常见。  

    3074F 技术数据表

    上面的一个电缆示例。 您可以在电缆数据表中查看标称阻抗值、其中显示了 120。 如果您知道系统的电缆、那么应使布线的阻抗与该值匹配。

    我还建议您匹配 A/B 引脚的布线长度、因为这些是差分引脚。

    - Bobby